This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:最大电池容量-为什么只有32,000 mAh?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667314/bq35100-battery-capacity-max---why-only-32-000-mah

器件型号:BQ35100

我不 μAh μAh 电池的最大容量限制为32000mAh (32 10 ^ 6 = 0x01E84800 μ A)(请参阅地址 www.ti.com/.../BQ35100 上的参数数据)、而功耗计数器使用4个字节(无符号整数)= 0xFFFFFFFF = 4.29 10 ^ 9 μ F。 这是硬件的限制吗?

我看到"显示容量"编码为2个字节、对应于65、536 mAh (如果没有符号)或32、767 mAh (如果有符号、但我不知道电池的负容量!) 或者、位15用于什么以外的其他东西? 因此、根据这一推理和这些信息、我不知道 BQ35100电池的实际最大容量值是多少。

作为我的项目的一部分、我使用2节19 Ah (3.7 V)并联配置的 LTC 电池(= 38 Ah 的容量)、以确保多传感器无线系统具有可接受的自主性。 我计划在 EOS 模式下使用 BQ35100。

我可以直接使用 BQ35100、还是需要在两个电池之间进行开关以将容量降低至19Ah?

TI 是否有适合 LTC 电池的器件、这些器件接受更大容量的电池? 我没有找到一个、我更喜欢使用内置库仑计数器电路(BQ 系列)、而不是 INA 系列电流计数器器件。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe、
    最大容量限制为32Ahr、以避免在进行计算时处理器出现数学溢出问题。 此外、当容量进入电池时、它被视为正电压、而在离开电池时、它被视为负电压。

    要解决使用容量更高的电池的问题、您需要应用以下应用手册中讨论的调节方法:
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的快速回复。 阅读应用手册、我可以了解以下内容:
    我将2节电池保持并联(容量2 x19Ah)、但我仅在"设计容量"(19Ah)中声明其容量的一半。 电池组将以 EOS 模式运行。 当触发第一个 EOS 模式警报时、我将 BQ35100复位、就像连接了一个新电池一样。 在第二个警报中、我知道电池组处于 EOS 中。 这种方法的优点是、我保留库仑计数器、但它还允许在一些专用于测量消耗更多电量的系统上并联更多电池。

    感谢你的帮助。
    我认为问题已经解决。
    下午好。

    Philippe