This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:仅查找高侧栅极驱动器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5320, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654450/ucc27712-looking-for-only-high-side-gate-driver

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:UCC5320

大家好、团队成员

我的客户正在寻找适用于高侧 MOSFET 的高侧栅极驱动器解决方案。

他们请求在不带低侧 MOSFET 和自举电路的高侧 MOSET 上使用长脉冲。

我们是否有适合我的客户要求的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我们不会看到许多仅高侧应用、也没有特定的栅极驱动器可填补仅高侧的角色。 相反、我可以提供一些建议:

    • 它们可以使用 UCC5320之类的器件、一个单通道隔离式栅极驱动器。
    • 它们可以使用 UCC27712等半桥驱动器、并且仅使用高侧输出。  
    • 它们可以使用低侧驱动器并将其接地至高侧 MOSFET 的源极、并对输入进行电平位移。

    如果客户无法使用自举电路、则必须使用分立式隔离转换器为输出端供电。  

    此致、