This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:TIDA-01093 D43和 D67功能

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654438/bq76930-tida-01093-d43-and-d67-function

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093

尊敬的所有人:

用于工业应用的 TIDA-01093。但我不知道 D43和 D67函数。请帮助回答此问题。感谢 lot.e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01093-BQ76930_5F00_20S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    D43和 D67二极管用于防止 DSG 和 CHG 信号上升到电源以上。 这些二极管会将通过开关 FET 耦合的任何瞬变直接引入 REGSRC 滤波电容器、而不是 IC 引脚。