This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:我需要上拉电阻器还是直接上拉 EN 引脚?

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667273/tps62090-q1-do-i-need-a-pull-up-resistor-or-directly-pull-up-on-en-pin

器件型号:TPS62090-Q1

EN 引脚有一个400K 欧姆的内部下拉电阻器。 DS 显示了将 EN 引脚直接上拉至电源的示例。 我是否需要外部100k Ω 电阻器来上拉 EN 引脚或直接连接到电源而不使用上拉电阻器?

我对何时使用上拉电阻器和何时不使用上拉电阻器有点困惑。 有人能向我解释一下吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachel、

    如果您只想打开 IC、可以将 EN 直接连接到 Vin、如 D/S 图所示。

    如果您使用开漏输出驱动输入、则需要一个上拉电阻器。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slva485.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致