This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:5.4V 至8.7V 之间变化时的稳定时间

Guru**** 2607155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653484/lmr14050-q1-settling-time-when-changing-between-5-4v-to-8-7v

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14050

大家好、

我的客户希望在具有局部调光功能的汽车面板中使用 LMR14050-Q1、在此项目中、LMR14050用作 LED 的电源、LED 驱动器具有一个通过串联电阻器连接到 LMR14050 FB 引脚的控制引脚。 LED 驱动器内部 DAC 将控制控制上的电压、从而改变 LMR14050输出电压。  

在该项目中、客户需要将 LED 驱动电流从120mA 更改为190mA、因此 LMR14050输出电压从5.4V 升至8.7V、客户需要知道 LMR14050稳定输出电压所需的时间。 一般的幅度阶数应足够、如小于10ms/1ms/100us/10us/1us/100ns 等。

谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以上传原理图吗?
    "LMR14050稳定输出电压所需的时间"是什么意思? 在软启动时间之后、Vo 可自然稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    它取决于实际环路带宽和 FB 电压变化压摆率、 但是、对于您的应用条件、负载仅在120mA 至190mA 之间阶跃、增量值仅为70mA、对于大多数降压稳压    器而言、负载瞬态非常小、如果 fsw 设置为500kHz、则输出将在100us 内跟随 FB 变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢你的帮助。 只需与客户再次核实、条件应为2.1A 至3.1A 的负载电流、9V 至9.5V 的电压、LMR14050将在这两种工作条件之间切换、您是否会建议上升和下降条件的稳定时间? 谢谢。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    2.1A 至3.1A 负载瞬态的输出稳定时间仍在100us 内。