This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:应在何处连接、GND 或悬空?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV741P, TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666973/tlv741p-where-should-be-connected-gnd-or-floating

器件型号:TLV741P
主题中讨论的其他器件: TLV757P

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLV741P 和 TLV757。

如果你能就他的问题提出建议,我将不胜感激。

--

其中应连接到 GND 或悬空。

根据数据表"引脚功能"、它仅描述了无连接。

另一方面、示例布局连接到 GND。

我是否可以将 NS 连接到 GND?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    对于 TLV741P 和 TLV757P、NC 引脚未在内部连接到芯片、如数据表的引脚配置和功能部分所述。 因此、您可以根据特定布线需求将这些引脚连接到 GND、悬空引脚、甚至将其连接到另一个电压轨。 如果应用允许、我们通常建议将 NC 引脚连接到 GND、如每个数据表的布局示例部分所示。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。

    我知道通常建议使用 TLV741P 和 TLV757P 的 NC 引脚来连接 GND。

    在某些情况下、允许连接到其他电源轨。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一