This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001:如何将 TL5001用作反相控制器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667218/tl5001-how-to-use-a-tl5001-as-inverting-controller

器件型号:TL5001

您好!

我想用 TL5001替换 MAX635/MAX626、因为我已经看到该控制器可以用作反相控制器。 是否有从5V 输入获取-5V 的任意原理图示例?

如果我还记得、我很久以前在 TL5001数据表中看到过这种应用...

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅随附的反相输出的原理图标记。 基本上、IC 应参考负输出轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我将尽快尝试。

    此致、

    JB