This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:UCC28180的 D4's 器件型号

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654328/ucc28180evm-573-d4-s-part-number-of-ucc28180

器件型号:UCC28180EVM-573

你(们)好

我对 UCC28180EVM-573修订版 B 有疑问。
二极管  不能在安装在 Isense 端子上的用户指南中写入器件型号。
该二极管在数据表的图41中写入 D4。
请告诉我这是器件型号吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、横田洋三

    该二极管的正向压降应高于0.438V 且低于1.1V。
    PMLL4148是一个不错的选择。

    此致、
    云生