This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电学习周期失败

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653977/bq34z100-g1-failed-in-charging-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、我使用 的 BQ34Z100-G1 采用电池 ICR18650-30B 规格:

标称电压:3.78V

2. 4节电池

电池容量:2950mAh

电量监测计设置为:

1、设计电容= 7080 (电池容量的60%)

2. CC 阈值=6372 ( 设计电容的90%)

3.设计能量=2620

4.能量比例=10.

但是、在充满电后、它不会将学习状态更新为5 (充电电流大约为500mA)。

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../0103.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有学习周期的日志? 充电前(放电后)和充电结束时、您允许的放松程度是多少? 您是否有4节串联电池? 建议的充电速率为 C/2、但根据容量2950mAh 和500mA 的充电电流、这是 C/6速率。 放电结束时的 OCV 测量值与充电结束之间的时间过长、这将阻止 Qmax 更新到学习状态5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电之前、蓄电池放电2小时以上。 充电后、电池可放松2天以上。

    电池并联。

    e2e.ti.com/.../1258.0103.log