This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 OCP 曲线

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663294/lm5022-lm5022-ocp-curve

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LMP8646

您好!

我对 LM5022 IC OCP 曲线有疑问。

下图是我的当前设计示例 OCP 曲线。

问题是发生了 OCP,Vo 下降,但在关键点 IO 太大。  

那么、如何调整 OCP 曲线斜率?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lewis、

    LM5022限制峰值电感器电流而不是输出电流。 您显示的曲线是预期的限流行为。 要获得精确的输出电流限制、您需要感应输出电流、然后在输出电流过大时使用该电流来下拉 COMP 或增加 FB 引脚。 这可以通过电流感应放大器、电流感应电阻器和误差放大器来实现。 LMP8646也是将所有这些功能组合在一起的另一个选项。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的快速回复、

    目前 的设计是隔离型反激式转换器,因此 FB 引脚接地,这是无用的。

    我已经尝试感测 Comp 引脚以限制输出电流,但 OCP 曲线会直接拉至零和断续。

    我们的客户请求 OCP 曲线是 Vo Drop and recovery,您对此有什么想法吗?

    OCP 规格请求

    Lewis、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用该方案直接监控输出电流、以攻击次级侧上的隔离式反馈信号。