This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:SYS V 降至最低系统电压以下

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667165/bq24192-sys-v-drops-below-min-sys-voltage

器件型号:BQ24192

您好!

我在我的定制板上使用 bq24192充电器芯片。

根据数据表第9.3.2.1节、系统应保持3.65V (最小系统电压、默认值为3.5V + 0.15V)。 如果我错了、请纠正我的问题。

我已经在 BAT 引脚上连接了3.4V 电池、并且 SYS 引脚上显示了3.4V 电池电压。 我希望3.65V。  

我是否缺少任何特定配置?

通过测试、我已经在两个电路板、我们的定制电路板和 bq24192 EVK 电路板上测试了上述行为。

我们非常感谢您提供早期帮助。

谢谢、

Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、

    我想确认您用于此测试的设置。 3.4V 电池位于 BAT 引脚上。 您是否有任何东西连接到 SYS? 此外、在此测试期间、您的 VBUS 电压是多少?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BAT 引脚上的3.4v 电池。

    系统引脚上未连接任何器件。

    VBUS 电压为0v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、

    BQ24192数据表中的第9.2.3.1节和图11显示了假设存在 VBUS、SYS 将如何具有最小电压。

    如果您添加一个5VBUS、那么您将在 SYS 引脚上看到预期的3.65V 电压。

    谢谢、
    John