This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:SS 引脚电容值选择问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00539, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654357/ucc2897a-ss-pin-capacitance-value-selection-issue

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00539

尊敬的先生:

我们的客户使用 UCC2897A 时、请遵循 TIDA-00539原理图、但有时启动会失败。 测量如下所示的 SS 和 VDD 引脚波形(SS 引脚 电容值相同、为10nF)。 将 SS 引脚 电容更改为 22nF、仍然无法启动。 您能否告诉我 为什么启动时间 不同、某个时间失败了?  如何选择 SS 引脚电容。 价值? 谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS2378-TIDA_2D00_00539-Schematic-tidrez0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam。

    感谢您关注 UCC2897A。 您能否共享一个启动波形、包括到有源钳位正向转换器的输入电压? 您还能告诉我这些波形的测试条件吗? 此启动是否为空载? 通常使用 UCC2897A 数据表中的公式13和14来选择软启动电容: www.ti.com/.../ucc2897a.pdf。

    此致、
    本·洛夫