This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:闭环稳定性分析问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665287/lm5175-q1-closed-loop-stability-analysis-issue

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175LM5175QUICKSTART-CALC

尊敬的团队:

在我们的其中一个设计中、我们将 LM5175用于15V 输出应用。 我想通过仿真或计算来确定设计的转换器的稳定性。 我已经尝试使用 LTSpice 进行仿真、但结果不好。 因此、我想尝试其他一些方法。 那么、您能否帮助或建议我使用任何其他方法来解决所设计电路的闭环稳定性问题。  

提前感谢您、

Kureti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kureti、

    您可以使用 WEBENCH 或 TINA 获取仿真结果。 我们提供 TINA 模型供您下载。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您的回复。

    我已经在 TINA 中尝试过、但无法找到 TINA 中的某些组件、也无法了解如何进行频率响应分析。 您能否向我提供 IC 传递函数、以便我可以通过计算闭环传递函数来解决问题。 您能否分享可帮助解决系统闭环稳定性问题的应用文档。

    谢谢你。

    Kureti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kureti、

    如果您想获取环路响应波特图、可以使用此快速入门计算器:www.ti.com/.../lm5175quickstart-calc

    此致、
    Zack