This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:TPS40305设计审查请求(12V 至5V)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653099/tps40305-tps40305-design-review-request-12v-to-5v

器件型号:TPS40305

12v 转5v 设计审查请求。 原理图随附。 e2e.ti.com/.../uc_5F00_v101_5F00_demo_5F00_20171228_2D00_TPS40305.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruonan、

    新年快乐! 原理图看起来不错。 缺少输出电流信息、但根据 OCP 电阻值、它看起来像是一个10A 应用。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、输出为10A。 谢谢、Mathew。