This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:适合 BQ27750的充电器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654211/bq27750-proper-charger-for-bq27750

器件型号:BQ27750

您好!

通过查看已集成电池管理单元、保护器和电量监测计的 BQ27750、

最初、我认为芯片不需要充电器 IC 即可工作。 我直接将 USB 充电器的输出连接到 PACK+和 PACK-端口、这也是负载的输出。 一旦 PACK 端口被连接至外部 USB 充电器、它就会工作并将 USB 充电器的电压钳制在3.2V 至4.2V

但是、我意识到电池组端口不能直接与内部直流电源连接。 我想它应该与充电器 IC 一起工作才能正常工作、对吗?

您对充电器 IC 有什么建议吗? 我不需要花哨的设计、只要它与 USB 充电器(5V/1A)配合使用、它就足够好了。 我想选择 BQ24010。  

Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    此电量监测计没有充电器 IC 限制。 任何充电器 IC 都可以与之配合使用。 有关适用于您的应用的充电器的详细信息、我建议您在充电器论坛上发帖。

    谢谢
    Onyx