This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:用于6S 电池的 bq24610、芯片损坏。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654046/bq24610-bq24610-for-6s-battery-the-chip-damage

器件型号:BQ24610

尊敬的所有人:

我使用 BQ24610为六节锂电池充电、输入电压为26V、多次插入 适配器时、BQ24610 1和2引脚概率 烧毁、多次插入锂电池、BQ24610 20引脚 GND 阻抗小于100欧姆。芯片损坏。现在我在  电感(L1)和 R18之间添加了肖特基二极管、防止电阻 插入电池后 PH 峰值损坏。此电路有什么风险、需要在输入端添加 OVP 保护芯片?e2e.ti.com/.../D30-V1.0-SCH-1231.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在电感器和感应电阻器之间添加肖特基二极管时、电池检测功能不起作用。

    插入输入时、请捕获 ACN ACP 的电压波形  

    还捕获电池插入时 PH 处的电压。  

    根据您的描述、损坏看起来像是由过压造成的。  

    如果这些引脚上的电压超过 IC 上的额定电压、您需要在输入端添加 OVP 保护。