This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电源电压和闪存写入

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653588/bq35100-supply-voltage-and-flash-writes

器件型号:BQ35100

您好!

我计划在由3V CR2电池(二氧化锂(LiMnO2)化学电池)供电的系统中使用 BQ35100。
该系统设计为在电池放电时以低至2.5V 的电压运行。

BQ35100的数据表说明了两个电源电压范围。 其中一个电压范围为2.7V 至4.5V、具有"无运行限制";2.45V 至2.7V、具有"无闪存写入"。

正如我正确理解参考手册的那样、闪存写入对于校准、累加器模式和放电结束(EOS)模式是必需的。
对于电池电量为3V 的系统、将进行一次校准。
由于使用了电池、BQ35100将以运行状况(SOH)模式运行。

我的问题是:

  1. 在 SOH 模式下、我能否将 BQ35100与低至2.5V 的3V CR2电池配合使用?
  2. 系统的动态电流消耗为10µA μ A (大部分时间)、 5mA (持续100ms)、100mA (持续200ms)和400mA (持续30ms)、BQ35100能否处理该范围?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的。 对 DF 写入几乎没有任何需要。
    SOH 模式下的监测计不使用电流测量、因此您需要确保监测计进行测量时处于宽松模式。 监测计根据(OCV 和温度)的函数 DOD 估算 SOC。 也就是说、只要您在静止状态下进行测量、监测计就能够与您的电流曲线配合工作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SST、

    当电压低于闪存更新正常电压时、闪存写入被禁用以防止损坏 DataFlash (如果闪存进入欠压状态)。

    该器件的工作电压应介于2.7V 和4.5V 之间。该器件可能无法在低于2.7V 的电压下正常工作

    bq35100可在5mA 至400mA 的电流范围内轻松运行。 10uA 漏极电流大约为器件的最低电流消耗、不应影响器件的监测性能。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryan、你好、Onyx、

    感谢您的回复。

    在 SOH 模式下、对于2.5V 至3V 的电压范围、你们中的一位能否为我提供明确的"是"或"否"?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的