This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:启动时的电流限制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667129/lm22670-current-limit-at-start-up

器件型号:LM22670

您好!

电流限制是否在启动时运行?

浪涌电流在客户电路上的最大流动电流为10A。

我现在确认有关情况的详细信息。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果存在过载情况、器件将尝试进入软启动状态(500us 时间段)、并且器件将处于限流运行状态。

    数据表中的公式5指定了如何计算可能的最大负载电流。 当器件在电流限制下运行时、器件的占空比将折返以实现电流限制保护。

    此外、值得注意的是、如果使用 RT 同步功能、LM22670电流限制将不会运行。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn