This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:BQ25120

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653421/bq25120-bq25120

器件型号:BQ25120

您好!

 我们的 设计中使用的是 BQ25120、它非常接近生产开始。 就在几天前、我们的测试小组发现了以下问题:

BQ25120A 不会为 PCM 锁定的电池充电(过放电保护)、但如果电池未放电(超过3V)、它将会正确充电。

是否必须  将 BQ25120替换为 BQ25120A才能解决此问题? 或者是否有任何已知的解决方法?

遗憾的是、我们已经构建了大量电路板

Cezar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、

    BQ25120A 将修复此问题、并推荐用于您的未来版本。  

    器件侧(而非电池侧)的 VBAT 引脚上的电容是多少? 在过去、我们已经看到、当 PCM 打开时、器件侧的电压相当快地下降到低于0.2V、这是安全的。  

    VIN 端的压摆也是多少? (0-5V)

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将使用 BQ25120A 构建下一批电路板。

    使用 BQ25120的电流板是否有任何工作要做?

    我计划在电池接近3V (例如3.2V - 3.3V)时立即尝试进入"运输模式"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cezar、

    我认为我们正在与当地的 TI 现场团队合作处理您的应用。

    谢谢、
    Gautham