This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600 PFC 应用问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654201/ucc28600-ucc28600-pfc-application-issue

器件型号:UCC28600

我的客户在启动 UCC28600的 PFC 时遇到问题。 他说,LED 只是“闪烁”,部件永远不会达到调节电压。

我有一个原理图、但无法在网上发布。 我可以通过电子邮件将其发送给您吗? 查看原理图后、您可能会看到问题。

我已经向客户提出了其他问题、并将在收到客户的回复时将其发布。

请将您可能遇到的任何问题发送给我、我将尽快答复。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、您可以通过电子邮件将其发送给我、我可以查看它。

    我有一些问题可以帮助我解决:
    1) 正在使用什么 PFC 控制器?
    2) 该设计提到了哪些 LED /应用了这些 LED?
    3) 调节不会带来什么? 系统的输出? PFC 或 UCC28600是否工作不正常?
    3a.) 如果输出电压不是稳压的电压、那么电压是上升、而是"卡住"、还是停止上升到稳压电压?
    4) 该设计的规格是什么、即输入输出电压、电流、额定功率?

    谢谢、
    Davit