This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3120:输出电压低

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3120, TMS320F28335, REF3320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654088/ref3120-output-voltage-low

器件型号:REF3120
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335REF3020REF3320

大家好、我的客户使用 REF3120作为 TMS320F28335的电压基准。 最终产品是光伏逆变器。

他们观察到大约1.99V 而不是2.048V、持续大约7-8次。 在他们换了另一个后、问题得到解决。

由于质量问题从客户处退回逆变器后、发现问题。

1. REF3120的原理图设计是否存在任何不正确的地方?

2.建议使用 REF3120的任何升级设备吗?

原理图如下所示:

5V 电源从12V 通过降压转换器提供、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    1、REF3120输入端的+5V 电压是否没有纹波? 考虑在 REF3120的输入端使用 RC 滤波器、可能是4R7 + 2µ2 Ω。

    2.考虑在 REF3120的输出和微控制器的 REF 输入之间插入一个电阻(大约4R7)。  

    3.考虑使用 REF3020而不是 REF3120。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    1.我没有看到原理图设计有什么不正确的地方、但我注意到可能不需要很大的输出电容(10uF)。 通常、输入电容应更大、以帮助降低+5V 电源产生的噪声。 Kai 提到了输入端的 RC 滤波器、这也可以减少纹波。

    2. REF3020或 REF3320可以替代查看。

    总的来说、我认为这不是器件问题。 如果快速解决方法是更换器件、则原理图设计应该可以。 只有在退回逆变器时才会发现此问题、这会导致我相信该器件可能会在客户手中损坏。 我将与您当地的 TI CQE 工程师交流。