This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 焦耳·蒂埃夫

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653641/joule-thief

Thread 中讨论的其他器件:TL431

这只是我听说过的一个有趣的电路、对于一些电池供电的应用非常有用。  以下是一些不同的原理图、其中包含有关特定原理图的一些详细信息。  注意:各种图片均从 Wikipedia Commons 上传、并由 "Rowland -自有作品、CC BY-SA 3.0、 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31834817."完成 

线圈由一 个标准铁氧体磁芯组成 、两个绕组各20圈、使用直径为0.15 mm (0.006英寸)的导线(38 swg)(34-35 AWG)。 该电路可利用低至约0.35V 的输入电压、并可使用1.5V LR6/AA 运行数周。 kΩ 电压通常为1.5V。电阻为~1k Ω、1/4 W。 晶体管 可以是2N3904、BC547B、2SC2500、BC337、2N2222、 2N4401或其他 NPN。 VCEO= 30V 、P= 0.625W。   可以使用 VF= 3.2V 的白色发光二极管。  对于隔离式输出、例如替代9V 电池或电源轨分离器、可以向磁芯添加第三个和第四个绕组。  工作焦耳窃贼的波形、在大约40kHz 时显示30%的占空比

这是一个具有稳压输出电压的稳压器。  

这是最后一个、可用于 通过 单节 AA 电池运行微控制器之类的器件。  为了在其闭环部分实现可轻松调节的输出电压、可以使用 TL431可调节电压基准等器件来代替齐纳二极管。  注意:对于高于~7伏的电压输出、应将阳极接地、阴极置于 Q1的基极处的二极管。