This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653954/bq51050b-bq51050b

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00669

Würth TIDA-00669、我们决定使用 BQ51050B 和 BQ51050B 的小型线圈(其中显示的是 T Ü V elektronik 型号760308103206)来实现电池充电器。 这是n´t 尺寸是我们应用中的关键要求、我们无法使用更大尺寸的线圈。

 

-         关于 TIDA-00669、760308103206线圈能否为 稳压器提供足够的传输能量 、以便在4.2V OUT 下实现480mA 的输出电流? 我之所以问它、是因为线圈尺寸。

 

作为我们要使用 P9038 IDT Tx 的发送器、该发送器(P9038)和该接收器(BQ51050B)是否兼容?   

提前感谢´s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wurth 线圈为28mm X 15mm、L 为7.5uH。 L 越高、线圈越大越好。 如果线圈到线圈的距离较低且对齐良好、则该线圈将起作用。
    BQ5105X 旨在与 Qi 兼容的发送器配合使用。