This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:SW 引脚处出现负振铃

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653575/lm5161-negative-ringing-at-sw-pin

器件型号:LM5161
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

在 LM5161数据表第6.1节"绝对最大额定值"下、最小"SW 到 AGND"值为-1.5。 在该特定设计中、客户测得的瞬态峰值为-1.8V。 这是我们应该关注的问题吗? 数据表并不具体说明此"SW 至 AGND"额定值是连续额定值还是仅瞬态额定值。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cacula 您好、

    超出绝对最大规格的任何电压违反都是一个令人担忧的问题。 我首先要确保客户确实准确地测量电压摆幅? 请注意、客户使用开尔文感测连接在 SW 和 AGND 之间进行测量、确保探针的 GND 引线保持非常短。 为此、我建议使用缠绕在示波器套管周围的弹簧夹进行 GND 连接。 确保客户使用所述的短引线在有问题的引脚(非常靠近)上进行测量、并验证测量结果。 我们需要减少任何会导致测量误差的寄生效应。 如果实施上述内容仍违反绝对最大值规格、实际示波器激发也会很有帮助。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    与您确认的一个常见问题是如何在测量降压/升压芯片的 SW 信号时设置示波器的采样频率? 您知道、有20MHz (HW)、20MHz、500MHz、500MHz (HW)、 350MHz、350MHz (HW)等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    正如我所知、如果负过冲在实际应用中超过大约0.3V、似乎几乎没有任何影响。 如果这种过冲更大、则会有一些风险。 与-1.5V 规格相比、-1.8V 是可接受的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定什么是 Chaincy?

    可以麻烦你重新措辞吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keven、

    我们不能保证任何违反绝对最大规格的行为。 我经常发现、正确测量和验证下冲电平是解决此问题的更好方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuncey、

    为了仅显示开关节点正在切换、并测量20MHz 范围设置足以满足要求的开关频率。 如果您希望精确测量开关节点振铃、则需要至少500MHz 的高频探头(1GHz 更好)。 开关节点振铃频率(例如、使用控制器时)可以在10-100MHz 范围内(大多数情况下、振铃频率约为80-90MHz)。 借助集成 FET、例如1A 降压转换器、开关节点振铃频率可高达150-200MHz 范围。

    确保有->短接<- GND 连接(低寄生电感环路)、否则、例如、典型的鳄鱼接地夹线会形成较大的环路电感、从而改变测量的开关节点形状。 示波器探头的大寄生电容也是如此。 低频探针通常具有更大的输入电容、可限制带宽并可"平滑"开关节点波形。

    如果您想最准确地查看开关节点形状(没有示波器探头的寄生电感、输入电阻和电容)、则可以通过取下鳄鱼 GND 夹并将鼠标悬停在开关节点区域上方(无接触)、使用>500MHz 探头、实现一个小技巧。 然后、您将有一个电场/电容耦合到示波器探针中、不会改变"形状"。 当然、如果您要测量精确的振幅、则需要正确的 GND 连接和低电容高速探针。

    这是您想要的吗?

    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的意思是示波器上的"BW"设置、如下面红色矩形所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量高频振铃时、最好将示波器设置为最高 BW 设置。  建议至少100MHz。  这将以最少的滤波捕获大部分波形。

    希望这对您有所帮助、

    David。