This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:LP5910

Guru**** 2796945 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653910/lp5910-lp5910

器件型号:LP5910

你(们)好

LP5910-1.0DRVR 器件的相关信息  

数据表中不清楚最大值是多少 `m 电容10uF 或4.7uF (I 1 μ F 仅使用 X7R 陶瓷电容)、如果我想使用10uF 以上的电容、例如47uF、可以使用更高的电容吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 LP5910、我建议最大输出电容为10uF。 使用更大的输出电容器可能会导致稳定性问题。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否重新要求我可以放置47uF 更高输出电容器的类似器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    TPS747应该在您的应用中正常工作。

    此致、
    标记