This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG104:REG104

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654157/reg104-reg104

器件型号:REG104
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

线性稳压器 IC 可调1路输出、SOT-223-6

我正在查看一个较旧的控制电路。  该电路使用可调 REG104GA-A  选择了 R1/R2电阻器来提供7V 的输出电压。  我确实测量了实际电路、并在12伏的输入电压下进行了确认、它在300mA 负载下提供7V 的输出。  我的问题/问题是、此器件数据表指出此组件的最大输出为5.5伏。  我缺少什么吗?  这是有效的操作条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    遗憾的是、这不是有效的工作条件。 5.5V 最大输出的原因是为了确保稳压器的可靠性。 随着输出电压的增加、栅极氧化层上的电压也会增加、这会降低器件的可靠性。 还有其他稳压器将接受12V 输入并提供7V 输出、例如 TPS7A47。

    我提供了参数搜索中适用于此应用的器件列表以及 www.ti.com/.../products.html

    此致、
    标记