This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18503Q5A:热性能信息

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18503Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654067/csd18503q5a-thermal-information

器件型号:CSD18503Q5A

我在寻找 CSD18503Q5A 的热性能信息。  请尽早向我提供有关这方面的必要数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishmitha,
    在大多数情况下、我们可以提供的唯一热性能信息已经在数据表中。

    RthJA 是一个系统级参数、因此它实际上取决于您的最终应用、但我们在数据表中提供了一些最佳和最坏情况。

    最大 RthJC (底部)为1.3°C/W

    数据表的图1中提供了瞬态热阻抗曲线。

    虽然我们没有针对结至顶部热阻抗的测量值、但对于 SON5x6器件、您可以使用~10摄氏度/瓦 这通常比通过底部热阻抗的结点大一个数量级。