This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LP8758-E0:最大占空比和压降电压特性

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653996/faq-lp8758-e0-max-duty-and-dropout-voltage-characteristic

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件: LP8758

我从以下 URL E2E 帖子中得到了 LP8758-E0最大占空比为100%的答案。

但是、数据表电气特性中存在"压降电压"(最小值0.7V)。

此参数意味着什么?
我们应该将输入电压设置为比输出电压高0.7V 以上吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei、
    这不正确。 绝对有0.7V 的压降、PWM 占空比不会达到100%。 但是、如果散热器设计正确、它能够100%地承受4A 负载、但这并不相同。
    将输入设置为比输出电压高>0.7V,以保持稳定。

    我将在该 E2E 中对此进行评论。 感谢您提请我注意这一点。