This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:此 EVM 板的最大输出功率能力

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, PMP20795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654022/ucc25630-1evm-291-the-maximum-output-power-capability-of-this-evm-board

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256301PMP20795

大家好、

此 EVM 默认为12VOUT 和10A。

我已经将 EVM 交付给了客户、他们希望了解最大 输出功率能力。

他们想要的是大约250W、它是否可用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您关注 UCC25630EVM。 此 EVM 的最大输出功率为120W。 我们目前没有可订购的 UCC25630x EVM、它可以支持250W。

    一种可能的方法是从现有参考设计中获取设计文件、并将其构建以进行评估。 PMP20795是采用 UCC256301:www.ti.com/.../PMP20795的288W LLC 转换器设计

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的回复。
    对于电流板、最大输出功率的限制来自 MOS 和变压器?
    我不熟悉交流/直流设计。 如果要升级电源、需要将相关组件更改为相应的功率级别、原理图是否相同?
    谢谢。

    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    这是预期设计输出功率的巨大飞跃、如果您想修改现有的 UCC2560EVM 以支持250W、这将是一项相当大的任务。 这种困难的原因是需要新的定制设计磁性元件(L1和 T1)。 整流二极管的运行温度更高、因此可能需要风扇或修改电路板以实现同步整流。 新磁性元件将影响功率级增益、可能还需要修改补偿网络。

    我认为一种更简单的方法是构建一些 PMP20795板进行测试、因为它已经针对您感兴趣的功率范围进行了设计。

    此致、
    本·洛夫