This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:ZCD 更精确的延时时间电路设计

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654050/ucc28063a-zcd-more-accurate-time-delay-circuit-design

器件型号:UCC28063A

你(们)好

我们使用的是 UCC28063A、并且希望使用更精确的延时时间电路(数据集中的图26)

解释如何计算以下电路的任何文档或工具?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据经验、通过测量漏极电压的谐振周期来推导出初始组件值。
    然后、您将上述电路的 RC 时间常数设置为谐振漏极周期的25%。
    对于谷底开关、当漏极电压处于最小值时、您需要 ZCD 信号达到其最小值。

    由于漏极电压电容、PCB 布局和 ZCD 上的噪声拾取等方面存在寄生效应、因此没有 用于计算组件值的精确公式。
    它们是通过实验得出的。

    顺便说一下、我注意到数据表上的上图26中有一个错误。
    绕组不是 CT (电流互感器)。 它 实际上表示 升压电感器上的 ZCD 绕组。

    此致

    John