This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898EVM-730:使用不带 EV2300的评估板

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898EVM-730, BQ25898, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653559/bq25898evm-730-using-eval-board-without-ev2300

器件型号:BQ25898EVM-730
主题中讨论的其他器件: BQ25898EV2400BQSTUDIO

您好!

我正在尝试使用 BQ258988制作电池管理模块、并订购了评估板、以便在设计前试用。 我尚未购买 EV2300、在 EVM 上评估此芯片是否需要 EV2300?

我将5V、1A 墙上适配器连接到输入端、但电池未连接、我在 BAT 引脚上看不到任何电压(BQ25898EVM-730上的 J4.2)。 'SYS'引脚(J3.1)显示3.7V、VOK (J9.2)显示5V。

当电池与5V 输入连接时、 BAT 引脚上的电压(BQ25898EVM-730上的 J4.2)为4.08V (这正是电池电压)。 'SYS'引脚(J3.1)显示4.14V、VOK (J9.2)显示5V。

在电池连接且无输入电源的情况 下、BAT 引脚(BQ25898EVM-730上的 J4.2)上的电压为4.08V (这正是电池电压)。 'SYS'引脚(J3.1)显示4.14V、VOK (J9.2)显示0V。

我觉得'SYS'是应该为我的模块(负载)提供电压的引脚、所以应该是5V。

我缺少什么吗? 我是否需要在 I2C 线路上配置它? 如果是、我是否需要 EV2300、或者 USB 转 I2C 模块是否足够好?

请告诉我如何更改此电压(SYS 电压)

提前感谢

注:我使用的电池额定电压为3200mAh、标称电压为3.8V、充电电压为4.35V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估完整功能并定制包括 SYS 电压在内的充电器参数、需要参考 www.ti.com/.../slvuap4.pdf 上的 bq25898 EVM 用户指南、EV2300或 EV2400。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning Tang、

    能否将 I2C 引脚连接到 Arduino 板并使用评估工具?

    我可以订购 EV2300或 EV2400、但需要一些时间才能联系到我、而我目前无法负担、因此需要寻找其他选项。

    是否有任何教程/说明可用于 Arduino? 这也会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用 bqStudio 软件中的 bq25898 GUI 来评估 bq25898EVM-730、 则必须获取 EV2300或 EV2400。 谢谢!