This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310:180 - 500 VAC LED 驱动器

Guru**** 2813325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3447, UCC28810, LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666832/tps92310-180--500-vac-led-driver

器件型号:TPS92310
主题中讨论的其他器件:LM3447UCC28810LM3445

你(们)好

我的客户正在寻找 LED 驱动器直流反激式拓扑、以实现宽输入交流电压范围运行(180 - 500 VAC)?
或者,您能不能建议使用任何会导致我们钳制更高交流电压的技术?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我会将此事转交给我们的交流/直流专家。 您应该在周末之后得到回复。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不确定"钳制更高的交流电压"是什么意思。  反激式可设计为在该输入范围内运行、需要正确选择组件以确保其能够处理高输入电压、峰值为707伏时为500 VAC。  将反激式电压相加(例如200伏左右)、MOSFET 将看到907伏、其中不包括泄漏和输入浪涌造成的过冲。  我希望使用类似1500 VDS 额定 MOSFET 的器件(如果需要更高或尽可能低)。  如果需要满足安全法规要求、其中一个硬部分是爬电距离和间隙、这包括初级到次级间距、初级到接地(如果在本设计中)以及变压器设计。

    这是什么输出电压、电流、功率?  您必须选择一个没有内部 MOSFET 的控制器。  LM3447、LM3445、UCC28810/11以及其他器件可根据您的功率级别进行相应操作。

    此致、