This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:将9V 电池降压至3.3V

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666935/lp2985-n-stepping-down-9v-battery-to-3-3v

器件型号:LP2985-N

我们尝试使用3.3V LDO 稳压器来降压9V 电池。 它工作正常、在数据表中说明它可以处理高达16V 的电压、但我担心它能够处理功率耗散(@9V 及以下)是否能够处理它? 此外、是否还有任何有关您可以共享的功率耗散的数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    可耗散的功率取决于应用特定条件、包括散热、环境温度、气流等  通常、在电路板布局之前、最好先估算器件是否能够充分耗散预期功率、然后使用结至环境热阻和器件的额定结温。  LP2985-N 的额定工作条件如建议工作条件中所列。

    您打算在应用中耗散的功率可通过 PD =(Vin - Vout)* Iout 进行计算。  您已经说过、您将有5.7V (Vin- Vout)的余量。  如果您插入负载电流、您将获得预期的功率耗散。

    我们可以在热性能信息表中查找结至环境热阻:

    现在、我们已经掌握了使用以下公式估算应用中的结温所需的全部信息:

    TJ = PD * RθJA + Ta

    根据建议的工作条件、我们知道最大额定结温为125 C。 如果估算结温低于125 C、则 LP2985-N 足以满足您的预期功耗要求。  如果没有、您将需要考虑使用另一个器件或通过减小余量(Vin - Vout)来调整应用。  为此、您可以在 LDO 之前使用直流/直流(最节能)、使用另一个 LDO (最高系统 PSRR)、甚至在电流 LDO 之前使用串联的功率电阻器。  所有这些都将降低 LDO 中的功率耗散。

    非常尊重、

    Ryan