This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:如何了解该器件的100%占空比运行

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653989/tps62135-how-to-understand-this-device-100-duty-cycle-operation

器件型号:TPS62135

大家好、

我对 TPS62135有一些疑问。

它是否集成了两个 N-FET 和 Cboot?

如何在需要80ns TOFF 最小值的情况下了解100%占空比运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    与市场上的许多其他器件一样、一段时间以来、使用 NMOS FET 实现了100%模式。 这不是新的。

    本应用手册介绍了最短关断时间、该应用手册可在产品页面 www.ti.com/.../slyt646.pdf 上找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我要确认的是:它是否在 IC 中集成了 Cboot? 是否需要时间刷新引导上限? 如果100%占空比、TON=TS、TOFF_MIN 应为零。 这是我的困惑。

    在数据表中、】描述了只要输出电压低于内部设定点、【高侧开关就会保持导通。如果 BOOT-PH 电压过低而无法打开 HS、该怎么办? 是否存在任何 BOo-PH UVLO 阈值电压?

    此外、您是否有关于5VIN,Iout=4A 的任何数据、输出电压是多少? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们开始一个电子邮件对话、了解您的特定客户的特定要求。

    正如我所解释的、具有 NFET 的100%模式需要一个内部(或外部)引导电容器。 这不是新的。 它由所有供应商完成。 IC 本身会根据需要刷新电容器。

    如应用手册所述、TOFF 时间不是传统的最短关断时间。 相反、它是指当占空比增加时、频率在进入100%模式之前开始下降的时间。