This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235电流限制问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653739/tps65235-tps65235-current-limit-question

器件型号:TPS65235

您好、先生:

我们对 LNB 电流限制有疑问。 我们基于数据表来计算电流限制。 目前、我们的 l_set 电阻为287K、I_OCP 为0.48A。
但当22kHz 音调启用和禁用时、该电流保护点不同。

我们的验证结果如下表所示
22kHz 音调
输出电压      禁用             启用
13.4V    OCP = 0.46A     OCP = 0.39A
18.2V    OCP = 0.46A    OCP = 0.39A

启用22kHz 音调后,电流保护点似乎不符合计算公式。
我们还验证了 TPS65235 EVM 并发生了相同的现象。
项目请求"必须满足400mA 的输出电流。"(即使启用了22kHz 音调)\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hermes

    OC 限值与音调无关、如何启用22kHz 音调?

    BTW、计算得出的 OC 限值不精确、建议在最大 Iout=400mA 和最小 OC 限值之间留出一定的裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马您好:

    客户使用 PIN_13 EXTM 来启用/禁用22kHz 音调以进行测试。

     PIN_13 EXTM 设置将导致当前设置错误?

    设计裕度的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hermes

    1.我已经仔细检查了 EVM。
    当 EXTM 为低电平或高电平时、OC 阈值相同、EXTM 信号不会影响 OC 限值。
    我的测试方法:
    将 VOUT 硬短路至 GND、用示波器探测输出电流。
    那么、您的测试方法是什么?

    2.建议保留50%的裕度。
    例如、最大 Iout=400mA、建议设置典型 OC 限制=600mA。