This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:管理输入过冲

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, TPS54231EVM-372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664266/tps54231-managing-input-overshoot

器件型号:TPS54231

插入电源时、如何缓解输入过冲? 我想将24V 电压插入 TPS54231并获得5V 输出电压。

我认为我的根本问题是充电输入电容器。 凭借0.1uF 陶瓷电容器和电源电压为24V 的器件、过冲峰值达到44V!

我不会使用47uF 铝 电解电容器过冲。 我假设这是由于高 ESR 减慢了电荷。

使用长串电缆时、过冲仅为40V (500英尺以上18页)。 我认为电缆的电阻会减慢充电速度并减少过冲。

在输入端使用3Ω Ω 电阻器时、过冲峰值为26.4V、但我的应用可能需要高达1.3A 的电流。 这是输入端浪费的5W 功率! (以及电缆中烧坏的任何东西)。 我想将使能引脚设置为在20V 时开启。 (20 > 24-5)。 该点 对应于长电缆运行。 18号压力表的500英尺为~3Ω Ω。 由于电缆的电感、过冲可能仍然很显著。 电阻减少过冲比电感增加的过冲大一点??

我在输入端尝试过各种铁氧体磁珠、而不是电阻器、但没有太大影响。 电感器会限制输入浪涌、但电感也是我认为首先导致过冲的原因。 RC 电路不会过度购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是对导致过冲的原因的简单仿真。 不难理解、但我不确定如何有效地消除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请上传您的原理图和布局以进行检查。
    我们正在中国的新年假期、反馈可能会缓慢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用您的开发套件 TPS54231EVM-372。

    再说一次、我认为这个问题不是特定于 IC 的。 我假设所有具有陶瓷输入电容器的嵌入式器件都看到此问题(开发套件中的 C1和 C2)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是插入24V 电源时的 TPS54231EVM-372全新开箱即用屏幕截图。 过冲峰值为40V! 在绝对最大输入电压为30V 的情况下、芯片仍然工作、我感到惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如您的仿真结果、输入过冲由输入电缆电感导致、正如您已经验证的那样、该谐振可通过电容 ESR 或导线电阻器进行阻尼、另一种解决方案是使用 TVS 二极管来钳制过冲或 P-FET 软导通开关以实现热插拔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESR 电容器显著减少了过冲。 也需要大容量电容。 该解决方案解决了两个问题。