This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:HS-FET -反向电流能力

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54327, TPS54527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653864/tps54327-hs-fet---reverse-current-capability

器件型号:TPS54327
主题中讨论的其他器件: TPS54527

大家好、

我的客户使用 TPS54327和 TPS54527 在 系统中生成3.3V 电压轨。
在制造过程  中、他将通过外部电源为3.3V 电源轨供电、以便对微控制器进行编程、而其余电路保持断电状态。
当 Vout 轨上的3.3V 上电时、当 Vin 未上电时、 电流将 通过 HS-FET 流向输入轨。
 TPS54327/TPS54527器件可在不受过载影响的情况下在 HS-FET 上处理的反向电流是多少?

谢谢!

此致、
Joe

    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Vin 未通电、则输入侧为开路。 为什么您认为它具有 HS 的反向电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有这些数据、但通常情况下、对于3A 器件、体二极管可以处理3A。 由于输入电容器的原因、该路径不会持续提供大电流。 因此、如果您不将输出端的拉电流连接到灌电流、则不必担心这一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我想您可以参考数据表中的电流限制、了解 HSFET 体二极管的最大电流能力。 由于您在输入和输出电容器之间有电感器、因此不应考虑 HSFET 体二极管上的电流。 唯一的问题是输入 UVLO。 您的输出电压仅为3.3V、低于 UVLO、因此器件不会在输入电容器充电后启动。 您在这里不会看到任何问题。 但对于 Vout=5V 等高于 UVLO 的其他条件。 该器件将启动、尤其对于 TPS54327等 FCCM 模式器件、可能会带来问题。