This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65250:使用不带 Gasp 模式的 TPS65250

Guru**** 2650115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65250, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653873/tps65250-using-tps65250-without-gasp-mode

器件型号:TPS65250
主题中讨论的其他器件: TPS65261

你(们)好

 

是否可以在  没有 GASP 模式的情况下使用 TPS65250?
如果我可以在这种情况下使用 TPS65250、您能告诉我 31~35引脚的连接方法吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:
    如果您不使用 Gasp 模式、请将引脚31-35悬空。
    另请参阅 TPS65261、了解您的设计。
    TPS65261、三路降压3A/2A/2A、尺寸小、成本低于 TPS65250。