This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:升压转换器还是直接连接?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61221, TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653537/tps61221-boost-converter-or-direct-connection

器件型号:TPS61221
主题中讨论的其他器件: TPS61291

您好!  

我有一个输入电压介于1.8V 至3.3V 之间的器件、我的问题是:该器件的最佳电池非可充电电源是什么?  

有三个选项可用:

1) 1)使用一节具有转换器的1.5V AA 电池(例如 输出3.3V 的 TPS61221)

2) 2)使用两节 AA 电池1.5 + 1.5V = 3V、带转换器 (例如 、TPS61221输出3.3V)

3) 3)直接使用两节 AA 电池1.5 + 1.5V = 3V

我的问题是、最长使用寿命的最佳解决方案是什么?

当输出电压与输入电压类似时、为什么最好使用转换器? (例如两节 AA 电池和转换器)。  

您的回复、Waldi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题取决于您的器件的电压要求、哪种电压最适合器件性能。 器件的负载是多少? 负载模式;产品的解决方案尺寸要求。 因为电池更多、使用寿命更长。

    转换器(降压或升压)可以高效转换电压电平、但最长寿命是系统问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、  

    输入电压范围为1.8V 至5.5V、但理想电压范围为3.0V 至3.3V。负载是具有蓝牙收发器的 ARM。  

    睡眠模式下的电流消耗约为50uA、发送器模式下的电流消耗约为15mA。  

    LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用两节电池和 TPS61221将 VOUT 保持在3.3V。
    您还可以查看 TPS61291以进一步降低睡眠模式下的电流消耗。 因为 TPS61291具有超低 IQ 旁路模式