This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:最大 VOUT

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666888/lm3478q-q1-maximum-vout

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478

我不明白为什么升压控制器(具有外部 FET)具有最大额定输出电压。 为什么输出电压额定值不依赖于 FET (VDS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3478是非同步升压控制器。 它在输出侧需要额外的 FET 和二极管。 输出电压可能很高、但受 FET 和二极管限制。 高电压二极管具有高损耗。

    您的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、如果不清楚、在这张图片中、VOUT (MAX)为500V。 这一最大额定值是如何得出的、为什么不受 MOSFET 和二极管电压额定值的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您认为 Vout 受您选择使用的 FET 和二极管的限制是对的、但它们是外部组件、Vout 没有直接连接到 IC、因此除了具有合理性能的可实现占空比外、IC 有点不相关。 有适用于300V 输出电压的参考设计、如果您更改为合适的外部组件、您可以将其更改为500V。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。