This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:反激式应用中 LM5022-Q1的电流限制

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653822/lm5022-q1-current-limiting-with-the-lm5022-q1-in-a-flyback-application

器件型号:LM5022-Q1

尊敬的所有人:

在考虑斜率补偿的情况下、我想找到电阻器 RSNS、RS1和 RS2在电流限制方面的正确值。 21页 LM5022-Q1数据表中的公式仅适用于升压转换器。

公式

典型应用(这就是公式的有效范围)

如果我有一个传输比为 NP/NS 的反激式转换器、我不太确定它们是如何更改这些公式的。 您能否为我提供反激式转换器的这些公式(36和40)? 例如、对于以下参考设计: PMP9334www.ti.com/.../tidrui5.pdf

非常感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    电流限制公式可推导如下。 无论采用哪种拓扑、都是如此。 为了简化方程式、可以删除 Vslope 项。

    对于电流模式控制架构、ADD 斜率补偿应等于电感器的下降斜率乘以电流感应增益。 可以具有比系数1更多的斜率补偿。 对于升压转换器、这是:

     

    这是可以得到的

    在数据表 K=(3*D/fsw)中、它提供了裕度、有助于适应大多数应用、同时保持公式相当简单。 反向求解 Rsense 是如何推导数据表中的公式。

    对于反激式、采用相同的方法、公式为:

    K 只是斜率补偿的一个系数、1是最佳的、增大该值将增加更多斜率补偿。  K=(3*D/FSW)也可使用。

     

    对于反激式转换器、第二个公式应保持不变、因为斜率补偿方案不会随拓扑而变化。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

     

    Garrett