This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:可调节上电/断电顺序

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666574/tps65919-q1-to-adjust-power-up-down-sequence

器件型号:TPS65919-Q1

大家好、

我的客户想要 针对 特定应用调整 TPS65919-Q1的加电/断电顺序。
我认为无法调整供 客户使用的加电/断电顺序、因为电源序列控制器使用 OTP 存储器(工厂编程)。
我的理解是否正确?

我想确认一下、以防万一。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    我已将其分配给相应的工程师、他们将很快回答您的问题。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、您回答正确。 加电和断电序列仅存储在 OTP 存储器中、因此无法更改。 您最接近更改断电序列的方法是通过 I2C 禁用电源轨、使其按您希望的关闭顺序关闭。 但无法针对加电序列执行此操作、因为需要先启用器件、然后才能接受 I2C 命令。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karl-San、

    感谢您的友好支持。

       TI 是否有可能 准备 TPS65919-Q1根据业务量定制 OTP 存储器?
    如果是、我将与我的客户和 TIJ 当地销售人员进行交谈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、我们可以根据业务情况支持定制 OTP 编程。 您当地的 TI 销售支持可以为您提供帮助。

    此致、
    Karl