This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881EVM-680:使用 UCC28881EVM-680创建电池充电电路

Guru**** 2553330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28704, BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665881/ucc28881evm-680-making-a-battery-charging-circuit-with-ucc28881evm-680

器件型号:UCC28881EVM-680
主题中讨论的其他器件:UCC28881UCC28704BQ24401

我们正在尝试使用 UCC28881为镍镉电池充电。 输入功率不应超过0.8W、效率达到80%。 最大电池电压为7.5V。要使 EVM 在恒定电流模式下运行、应在现有电路中进行何种更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Ayan、

    UCC28881没有恒流模式。 然而、UCC28881确实具有电流限制和电流失控保护功能。 您可以使用分流电阻器将电流表示为电压、从而使 UCC28881调节电流、但系统的输出电压现在未调节、这意味着它可以飞至任何位置以获得正确的输出电流。

    如果您正在寻找恒定电流、恒定电压控制器、我建议您使用 UCC28704、因为它具有恒定电流欠压保护功能。 器件数据表(www.ti.com/.../ucc28704.pdf)中的第7.3.8节对该特性进行了更详细的说明。

    但对于特定的镍镉电池充电器、我建议查看 BQ24401、这是一款可编程电池充电器、专门用于通过多种充电终止标准安全处理镍镉电池。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Davit、

    感谢您的回复。 我将介绍建议的转换器、看看它是否符合我们的要求。 同时、我还有一个有关 UCC28881的问题。 在负载条件下、输出电压恒定为13V。 我们能否根据要求将其更改为12V 或11V 等任何其他值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Ayan、

    很高兴能提供帮助!

    您可以通过修改反馈网络来更改 UCC28881 EVM 的输出。 修改反馈网络也意味着您必须更改预载电阻器。 第9.2.1.2.5和9.2.1.2.7节分别详细介绍了预载电阻器和反馈网络。

    数据表链接: www.ti.com/.../ucc28881.pdf

    此致、
    Davit