This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A 可以#39;t 关闭负载开关

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22917, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667051/tps27081a-tps27081a-can-t-turn-off-the-load-switch

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22918

你(们)好

TPS27081A 原理图如下所示:

我无法关闭负载开关。 我通过在开/关引脚中安装下拉电阻器重复测试。

在电路中、我们没有使用 R2、C1来实现延迟。

请为该查询提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    开关输出端(VCC_SW_3V3)上是否有负载? 该开关在禁用时没有任何输出下拉电路、因此关闭开关意味着输出将保持浮动、而不是0V。 在没有负载的情况下、C36将能够保持输出、您仍可以测量电压。

    要获得集成度更高的解决   方案、您可能需要查看 TPS22918 (高性能)或 TPS22917 (低泄漏)、具体取决于您的需求。 这些器件易于使用、并且具有快速输出放电(QOD)功能、可在禁用开关时将输出下拉至0V。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius