This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:未打开 TPS62110器件的 Sony 摄像头

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653916/tps62110-sony-camera-with-tps62110-device-not-turning-on

器件型号:TPS62110

您好!

我尝试通过 GP5继电器为 Sony 摄像头供电,其内部使用的器件是 TPS62110,摄像头需要12V 电压,额定功率为1.5W。  有时、即使在继电器关闭后、摄像头也不会打开、要打开摄像头关闭继电器命令、再次发送 继电器反弹时间为2ms。 它与 UVLO 和反弹时间有关吗? 有人能对此提供一些见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shishir、

    我不清楚。 TPS62110是位于 Sony 摄像头中还是位于该 GP5继电器中? 您是任一器件的设计人员吗?

    这不是 Sony 产品的支持论坛。