This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:TPS735

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS735, LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653545/tps735-tps735

器件型号:TPS735
主题中讨论的其他器件: LP5910

您好,

我将使用 TPS73525DRV。

我们无法看到最大值 数据表中的输出电容器!

我的意思是使用 X7R 陶瓷电容器、请告知我可以使用的最大值是多少

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    未列出最大输出电容器、但将较大的输出电容器放置可能会在启动期间导致一些问题、例如进入电流限制并产生较大的浪涌电流。 您希望使用的输出电容器是什么?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想  在该部件上使用输出47uF X7R 陶瓷电容器。

    `m 我使用 LP5910-1.0DRVR , 是否可以使用47uF X7R 陶瓷电容器? 如果不是、最大值是多少?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    对于 TPS735、47uF 应该是可以的、但只需注意增加我之前提到的输出电容器的其他副作用。 另一篇文章 e2e.ti.com/.../653910 介绍了 LP5910。

    此致、
    标记