This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:请联系我们、了解采用 ucc28056的 Flybuck 设计

Guru**** 2768365 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667125/ucc28056-contact-us-for-flybuck-design-with-ucc28056

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC29910UCC28051

你(们)好

我的客户希望使用 UCC28056将输出电压设计为120V。

输入电压为85 ~ 265V。 查看相应的输入电压范围、

FLYBUCK 方法似乎是必要的。

根据我的研究结果、UCC29910 IC 似乎是降压型 PFC。

我能否使用 UCC28056设计规格?

如果您可以设计、请检查是否有参考资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    感谢您关注 UCC28056。 UCC28056不支持反激式、反激式或降压型 PFC 拓扑。 您客户设计的输出功率是多少? UCC29910支持降压 PFC:www.ti.com/.../UCC29910A。 如果可接受反激、请查看 UCC28051:www.ti.com/.../description

    此致、
    本·洛夫