This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17585F5:CSD17585F5 MOSFET 能否由1.8V VGS 电压驱动?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17585F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667146/csd17585f5-can-csd17585f5-mosfet-be-driven-by-1-8v-vgs-voltage

器件型号:CSD17585F5

您好!

对于 CSD17585F5 MOSFET、数据表中没有提到1.8V 的驱动电压。  

此 MOSFET 是否可由1.8V VGS 电压驱动?

如果是,VGS = 1.8V 时该 MOSFET 的 RDS (ON)和漏极电流(ID)是多少?

此致、

Soumya

CSD17585F5  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、

    @不建议尝试驱动此器件的1.8Vgs、因为该电压非常接近阈值、因此无法保证任何性能。 当运行在接近阈值时、无法保证电阻性能、因为阈值电压的微小变化具有巨大的电阻波动。

    Chris