This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:空载启动

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666721/tlv62568-no-load-startup

器件型号:TLV62568

您好!

我想在需要5V 输入电压的设计中使用 TLV62568P。。。 3.3V @ 300mA 输出电压负载、具有+/-5%输出电压容差。 我认为它应该能够满足输出电压容差、但我的主要关注点是稳压器的启动。

它将需要在空载条件下启动。 这是可行的吗? 我以前的设计需要一个负载电阻器来启用启动、如果可能、我希望避免这种情况。

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    很高兴为您提供支持!
    TLV62568P 在启动时没有任何负载条件。 由于采用 PFM 模式、该器件实际上可在非常低的电流下提供非常高的效率。 您还可以查看有关以下主题的此应用手册:

    www.ti.com/.../slyt531.pdf

    享受您的设计!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    感谢您的澄清和应用手册。 这很有帮助。

    此致、
    海登