This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:配置/编程 BQ2970以监控单节8.4V 锂离子电池

Guru**** 2609825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653492/bq2970-configuring-programming-bq2970-to-monitor-single-8-4v-lithium-ion-battery

器件型号:BQ2970

您好、TI、

我计划使用 BQ2970x 监控8.4锂离子电池、但不确定是否可以将该 IC 用于我的应用。  DS 提到它可以接受高达12VDC 的输入、如果可以、如何更改用于电池监控的各种阈值。 例如、我不希望电池电压降至5.4VDC 以下。 请尽快回复。

此致、

Sumeet Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sumeet、

    该器件是一款单节电池保护器、似乎您计划将其用于2S 应用。 您可以为芯片输入使用分压器将电压降低至4.2、然后选择具有所需保护设置的合适器件型号。 您无法更改保护设置。
    谢谢
    Onyx